This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24210:太阳能供电电池供电系统

Guru**** 2510065 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1548699/bq24210-solar-powered-battery-operated-system

器件型号:BQ24210


工具/软件:

您好、

   我需要帮助来查看随附的原理图。 其基于 BQ24210 的电源管理电路、可处理太阳能 PV 电池板、主要为 3.7V 锂离子电池充电并为负载供电。 对于紧急备份、添加了 USB 电源适配器输入、以防没有电池和太阳能电池板、但仍旨在为负载供电。

降压转换器输出 USWP +3.3V 将连接到微控制器。 因此、微控制器将始终供电

开关电源输出 SWP +3.3V 将连接到 4G 模块、并根据需要由微控制器决定为其供电

请检查所有无源器件及其范围、并提供反馈。  

e2e.ti.com/.../SolarCharger2020_5F00_Modified.pdf

期待收到您的反馈...

谢谢、

Prabakaran  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Prabakaran:

    我的原理图审阅如下:

    1.我看到 100mA 的充电电流。

    2. VDPM 在电池跟踪模式下工作。

    3./EN 连接至/ PG 引脚、可自动启用充电操作和禁用负载模式。

    4.请确保 TS 电路适合您的应用。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Michael Emanuel35 ,

      感谢您的友好回答。 跟进您的评论

    1.我看到 100mA 的充电电流。 -是的,输入太阳能电池板的容量是 6V100mA,所以设计电路与 100mA 充电电流. 有道理吗?

    2. VDPM 在电池跟踪模式下工作 — 是的,我认为它适用于 3.7V 锂离子电池。 如果需要进行任何更改、请告知我。

    3./EN 连接至/ PG 引脚,可自动启用充电操作并禁用负载模式 — 是的,我理解。 但我假设我的负载仍然持续从 BQ24210 Bat 引脚供电。 但我想知道、由于负载直接连接到电池(通过降压转换器)、BQ24210 将如何切断负载以确保电池不会完全耗尽、并且由于负载始终连接且太阳能电池板也始终连接、因此充电和放电也应并行进行。

    4.请确保 TS 电路适用于您的应用 — 我选择了 10K @ 25•c 的 NTC、以便我在该分压器电路中使用了另一个 10K。 我的电池是标准 18650 3.7V 2000mAh 电池。 如果在这种情况下、如何确保分压器正常工作。 有任何输入?

    期待您的意见、  

    谢谢、

    Prabakaran  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Prabakaran ,

    1.请了解充电器将尝试使太阳能电池板崩溃。 6V 太阳能电池板指的是开路电压、负载电压可能更低。 请确保其高于电池电压以进行充电。

    2.根据数据表、“当 VDPM 悬空时、VIN DPM 环路在电池跟踪模式下运行、在这种情况下、VIN DPM 阈值为 BAT+100mV (BAT>3.6V) 或 3.7V (BAT≤3.6V)。“

    3.如果负载直接连接到电池,则在为电池充电时会限制充电电流,并在没有输入时耗尽电池电量。  负载模式 旨在当 移除太阳能电池并将附件连接到 输入端时使用。  

    4、请查看第 8.4.5.9 节中描述正确操作的方程和图表。

    此致、

    Mike Emanuel