This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25983:TPS25983 是否通过了 IEC 62368 CB 认证?

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25982, TPS25983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1541515/tps25983-does-tps25983-have-iec-62368-cb-certification

器件型号:TPS25983
主题中讨论的其他器件:TPS25982

工具/软件:

我们将使用 TPS25982、并考虑将其替换为 TPS25893、因为我们希望运行更大的电流。
在规格中、TPS25982 具有以下文本、但 TPS25983 没有。
TPS25893 是否具有 IEC 62368 CB 认证?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Okazaki-san,

    我们最近获得了该器件的 IEC-62368 和 UL2367。 我们将在一段时间内更新产品文件夹。 同时、请允许我向您提供所要求的文件。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、TI 团队、我们在应用中使用这款器件、因此我们需要证书来获得产品安全认证。

    请向我们提供证书链接或发送我的电子邮件 (vignesh@lumilens.com)  

    感谢您的支持。

    谢谢

    Vignesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    PFA 证书。

    e2e.ti.com/.../0820.Recognition-Record-135210.pdf

    e2e.ti.com/.../3644.US_2D00_2901_2D00_MET-M0A0.pdf

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    感谢您分享这些报告、我将提交给安全实验室。

    此致

    Vignesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    它们是证书。 要共享报告、我需要了解 Lumilens 与 TI 的 NDA 状态。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    我们与 TI 签订了 NDA、请分享您的电子邮件、以便我可以分享详细信息。

    谢谢

    Vignesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    我们将继续通过邮件发送此主题。

    此致、
    Arush