This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3429:使用 LM3429 时的主要功率损耗和高热耗散

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3429

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1549233/lm3429-major-power-loss-and-high-thermal-dissipation-when-using-lm3429

器件型号:LM3429


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我们目前正在使用 LM3429MH/NOPB 采用以下配置的设计中的 LED 驱动器:

  • 输入电压: 12V(提供高达 8A)

  • LED 配置: 20 个 LED 串联(每个 LED 的 Vf≈3.0V)

  • LED 电流: 200mA

  • 估算输出电压: ~60V

  • 开关 MOSFET: 100V VDS、额定 Id 为 5A

  • 输出二极管: 根据额定电压和电流选择合适的器件

  • 补偿网络: 根据 TI 指南进行了调整

我们正在观察 显著的功率损耗 、效率下降到以下 50% 、并且系统正在经历 主要散热 问题。 即使采用良好的无源器件选择和适当的布局、电路板也会显著升温。 我们已经确认、LC 滤波器、OVP、UVP 和其他标准保护已按照数据表建议实现。

尽管优化了补偿网络和元件选择(包括电感器和检测电阻)、但问题仍然存在。 将 LED 电流增加到 200–250mA 以上、输出电压徘徊 58V 引脚 过多的热量积聚 在某些情况下损坏无源器件、甚至在 LM3429 中触发热关断。

我们感谢您在确定此低效率问题的潜在原因以及解决此散热问题的指导方面提供的支持。 在此类设置中、这种行为是预期行为、还是我们可能缺少任何关键的设计注意事项?

期待您的见解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    您能分享一下原理图吗? 此外、您能否分享测试的波形? 我想看到引脚的电压是、栅极、μ A 和电感器电流。  

    此外、如果您有热像仪、则可以扫描电路板以查看热点。  

    请告诉我、在测试过程中哪个无源器件损坏了?