This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:最大占空比

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1548267/tps63070-maximum-duty-ratio

器件型号:TPS63070


工具/软件:

您好的团队、

PS 引脚降至低电平、开关频率 FS 设置为固定 (2.4MHz)、以输出 5V。
我认为它一直是 2.4MHz、但当输入和输出之间的电位差小于 0.8V 时、它就变为 1.2MHz。
我假设这是由于最大占空比限制或电位差造成的、这是正确的吗?
如果是、我想知道具体的值。

此致、
Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    感谢您联系我们。 我不确定您的工作条件。 能否提供 Vin、Vout、Iout 信息? 您有原理图吗? 您能否提供 SW1、SW2、Vin、Vout、电感器电流的波形?

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mulin、

    IC 的输出电压设置为 5V
    6V 时的 VIN 346mA(开关频率 2.5MHz)
    5.3V 时的 VIN 356mA(开关频率 1.25MHz)

    原理图与数据表中的简化版原理图几乎相同。
    0.1μF 被添加到 CIN 和 COUT 上。

    附加了波形。

    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    我将对此进行研究并在稍后回复您。

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    感谢你的等待。  

    Vin=6V、Vout=5V、TPS63070 在降压模式下工作、仅降压侧 MOS 开关、频率为 2.5MHz。

    Vin=5.3V、Vout-5V、TPS63070 在降压/升压模式下工作、即一个周期降压和一个周期升压。 因此、LX1 和 LX2 都开关、LX2 和 LX2 的频率将减少到一半。 但这是 IC 的正常行为。

    此致、

    木林