This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210:LMG1210 仿真期间 PWM 输出处的过冲–需要支持

Guru**** 2502025 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1549626/lmg1210-overshoot-at-pwm-output-during-lmg1210-simulation-need-support

器件型号:LMG1210


工具/软件:

我目前在仿真  LMG1210 栅极驱动器 IC  并观察一个  发生过冲  断开。 我已经查看了数据表和应用手册、但无法找出根本原因。

您能帮助我了解这种过冲的原因并提供缓解方法吗? 我非常感谢为解决该问题提供的任何指导或推荐的仿真实践。 我已经连接了 SNAP  

LT SPICE 仿真电路和输出。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    自举二极管的极性不正确。 它应该被翻转。

    此外、尝试使 HS_DAP 引脚保持断开状态。 该引脚在模型中存在问题。

    谢谢、

    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    即使在翻转二极管后、我也对电路进行了仿真、但我仍在观察过冲电压。

    我也尝试了断开 HS_DAP 引脚、但我获得了持续直流输出电压。

    请提供您的建议以解决此问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    可以尝试在 PSpice for TI 中仿真模型吗? PSpice 是我们设计模型的仿真器、无法保证在其他仿真程序中完全兼容。

    谢谢、

    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    持续输出电压的原因是、当不用作悬空高侧驱动器时、HS 需要接地。 如果电路未配置为半桥驱动器、则 HS 需要接地。

    谢谢、

    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我尝试使用 PSpice for TI 进行电路仿真、并观察到脉冲结束时会出现过冲。 此行为出现在信号的高侧和低侧。

    您能说明一下这种过冲背后的原因吗?

    V (V2:+)-输入高侧 PWM 脉冲

    V (HOA)-高侧 PWM 输出信号

    仿真电路:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我已重新创建仿真、并复制了问题。 这似乎是内部模型输出中的时序问题、从而允许较小的过冲持续时间。 向输出端添加 FET 或电容器等负载可减少过冲。 在仿真中与输出负载一起使用时、过冲不应引起太大问题

    小组将研究在下一个修订版中修复此模型问题。

    谢谢、

    Walter