This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25600:LM 变压器加热问题

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1552017/ucc25600-lm-transformer-heating-issue

部件号:UCC25600


工具/软件:

您好团队:

我面临的问题变压器加热, Lm 和 Lr 在 50 W 输出高达 70 度(设计为 150W ).

在原型设计过程中、通过多次迭代和计算、我们将温升限制为 44 度 (@150W)。 但现在它又开始加热。

我们试图恢复所有类似的变化(甚至手工变压器),我们使用的原型,但没有成功。

我们怀疑新采购的变压器(但类似的工作 proto ),但你是否建议任何其他参数负责?

我随附了参考波形。 电流看起来在 4A 的变压器设计电流限制范围内。

变压器详细信息:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您显示的波形是什么?

    您的转换器电路是什么?

    电流形状应朝向正弦波、因此无法知道该电流是什么以及测量位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我附上了电路、并附上了波形。

    该电路主要设计为 VDC=665V、Vout=55V、典型值为 1A、最大值为 3A。

    我们使用了 LLC 拓扑、Lm=260uH、Lr=64uH 和 Cr=25nF。

    该电路不是在谐振下运行、我们也可以观察到、但我们必须将其从 30V 调整为 55V。 在 30V 输出中、波形 是相似的。

    由于高输入电压和低磁化电感、电流波形主要是磁化电流、因此在导通时具有 ZVS。

    我随附了多个文档、以展示 Lm 和 Lr 的波形位置和温升

    e2e.ti.com/.../3884.Thermal.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我不确定您的转换器是否具有 ZVS。 您能否捕获如下所示的波形、以帮助获得您的转换器运行状态。

    在下面的中:Q2 是低侧 MOSFET

    波形 Vpri 显示高频振铃,上升似乎是一个阶跃,需要检查它是否来自米勒平坦区域 — 如果是,则不是 ZVS。

    不确定您的输入滤波电容器、类型、值等、需要仔细设计、因为我们已经经验过、如果这些电容器无法正确地流动电流、它们可能会导致额外的功率损耗。

    我认为、您需要研究每个加热后的元件、以比较测量的温度和其数据表中的计算值、看看这些元件是否已经处于最佳性能状态;如果是、改进只能是元件的更改而不是更好。