This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:NR 位设置为低电平时 Pres 不工作

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1552502/bq4050-pres-not-working-with-nr-bit-set-low

产品编号:BQ40Z50


工具/软件:

我正在使用一个可拆卸电池组、在连接到系统时将 PRES 引脚接地。

在我正在处理的当前固件中、运行状态寄存器中的 PRES 始终为高电平、并且充电和放电 FET 始终导通。

NR 位设置为低电平、所以在引脚未接地时我预计它会发生变化。

是否有任何其他设置可能具有此效果?

我从评估板获取了默认固件、并对电池包进行了编程、当 PRES 引脚接地/未接地时、PRES 状态会按预期更新。

我从包中附上.srec 文件。

e2e.ti.com/.../8802.pack.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。 在此期间、请附上与此项目关联的.gg 和/或.log 文件。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将电池组的固件放入评估板上、一切都按预期运行。

    我相信当我从板上移除 BQ40Z50 时、发现了问题。 IC 下方的阻焊层对齐不良。 引脚旁边似乎对地短路非常小。 我还注意到、在测量从 PRES 引脚到 GND 的电阻时、电阻会以不稳定的方式跳跃。