This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28600:更改 24VDC 和 200W 输出功率的输出电压

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1552936/ucc28600-changing-my-output-voltage-for-24vdc-and-200w-output-power

器件型号:UCC28600


工具/软件:

您好、

我们能否采用同一 IC 设计 SMP 来实现 PFC 的 24VDC、200W 输出功率?

请回复

谢谢。此致、

Ajay P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajay:

    您可以、但通过反激式拓扑尝试支持 200W 功率并不容易。 通常在这种功率级别下、如果您想坚持使用反激式拓扑、 UCC28782 将是最高效的。 对于 200W、我通常会推荐 LLC 、例如我们的 UCC25661 系列。 这里 、PMP23463 是一款基于此控制器的 300W 参考设计。  

    希望这能回答您的问题。