This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC33420-Q1:UCC33420-Q1

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC33420-Q1, UCC12050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1554200/ucc33420-q1-ucc33420-q1

器件型号:UCC33420-Q1
Thread 中讨论的其他器件: UCC12050

工具/软件:

您好:

我目前正在为我的设计评估 UCC33420-Q1、但我注意到 PSpice 模型不适用于该器件。 出于仿真目的、我想在硬件测试之前在 PSpice 中验证其功能。 您能否建议是否有任何类似的 TI 器件(具有与 UCC33420-Q1 相当的功能和规格)、并且已经有可用于仿真的 PSpice 模型?

这将帮助我在推进原型设计之前在仿真中验证概念。

提前感谢您的支持。

此致、

阿努斯里 T V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anusree、

    我们可为 UCC33420-Q1 提供 SIMPLIS 模型。 PSpice 模型不可用、即使有具有类似功能的器件 (UCC12050)、它们具有不同的功耗能力、开关频率和开关调制、不同的保护、并且我们没有适用于该器件的 PSpice 模型。 我建议使用 SIMPLIS。

    谢谢你