This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:设计充电电路

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1554194/bq25756-design-a-charging-circuit

器件型号:BQ25756
主题中讨论的其他器件:TPS25730

工具/软件:

您好:

我正在使用 BQ25756ERRVT 处理充电系统、并完成了原理图。 我希望您的帮助与快速审查。 主要参考参考参考参考原理图、并将其更改为需要充电的电池组。 以下是电池组规格:

电池化学:“ SiCoreTm 可充电锂离子电池“  由 Amprius 的  SA10 电池。

细胞结构: 4S4P

输入电压: 16.2V –16.8V(由电池集成器请求)  

为了尽可能减少固件参与、应通过电阻器设置进行设置。 此外、我还会将 I2C 连接到本地微控制器。

我正在使用 TPS25730 PD、并将其设置为从 AC/DC USB 适配器获得 20V、3A 电流、并将其馈送到 PPHV 上。  

感谢您的支持!

此致、

William  

e2e.ti.com/.../6710.TI_5F00_review.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 William、

    我不认为该原理图有任何明显的问题。 我只有 2 个问题:

    • TS 引脚以 REGN 的百分比为基准。 此处建议使用 REGN、而不是外部 LDO 电源。
    • 电容器额定电压非常接近标称电压。 请确保检查电容器的电压降额、并放置足够的电容、以使降额不会使您低于我们的 Vin 和 Vbat 最小电容。

    此致、
    Michael Bradbourne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您抽出宝贵的时间查看原理图和您提供的有用反馈。 我以前将 TPS25730 PD 芯片 LDO 输出用于 TS 引脚、因此使用 REGN LDO 输出是合理的。 我将检查电容、并尽可能增加更多电容。PCB 尺寸非常小、存在空间限制、我必须处理。  

    此致、

    William