This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24078:BQ24078

Guru**** 2503275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24078

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1556057/bq24078-bq24078

器件型号:BQ24078


工具/软件:

尊敬的先生:

对于以下有关 BQ24078 的问题、我需要您的技术团队的帮助。

BQ204078 的数据表(第 4 页,描述引脚功能的表格)中报告了引脚 EN1 和 EN2 通过~Ω 285kΩ 电阻器在内部下拉。 建议 不要将 EN1 或 EN2 保持未连接状态、以确保正常运行

在我的设计中、这些引脚连接到驱动它们的 MCU。 但是、我想确保如果 MCU 断电并且连接了 USB、则充电器输入电流限制为 100mA (EN2=EN1=0)、直到 MCU 能够驱动这些引脚。 我是否可以依靠这些内部下拉电阻来确保 EN2=EN1=0、直到 MCU 开始驱动它们、或者我是否应该为其放置外部下拉电阻?

此致

Shawn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shawn、

    是否依赖 EN1 和 EN2 引脚上的 285kΩ 内部下拉电阻器主要取决于 MCU 关闭时从 MCU GPIO 流入这些引脚的漏电流。

    为了保证 ENx 引脚保持在逻辑低电平、它们需要保持在 VIL (max)= 0.4V 以下。 在内部下拉电阻约为 285kΩ 的情况下、这意味着进入 ENx 引脚的最大允许漏电流约为 1.4uA。

    如果 MCU GPIO 的漏电流在纳安范围内、那么可以依靠 BQ24078 的内部下拉电阻。 否则、如果 MCU 未供电时漏电流大约为微安、则建议添加外部下拉电阻、以确保这些引脚不会悬空到足够高的电平、而不会被解读为逻辑高电平。

    我建议对节省的 BOM 与 MCU 的泄漏特性进行权衡。

    此致、

    Alec