This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:CHG 引脚问题

Guru**** 2533840 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1544157/bq27z746-chg-pin-issue

器件型号:BQ27Z746


工具/软件:

尊敬的团队:

客户的电池包上存在 CHG 引脚问题。 详细说明如下。 请检查一下、并告诉我原因。

检查从电池组组件公司收到的电池时、有低 CHG 引脚的电池、如下图所示。

(普通电池)

(电池异常)

此外、还证实了电芯电压和电池组电压之间的差异。  当 CHG 引脚为低电平时、CHG FET 不会导通、因此即使施加了充电电压、也不会进行充电、并且即使在“Command"窗口“窗口中按下 CHG_FET_TOGLE 或 FET_EN、CHG 状态也不会改变。  未找到保护或安全相关标志、因此很难识别问题。 附件 是从正常电池和故障症状电池中提取的数据。

e2e.ti.com/.../BQ27Z746-_2D00_-CHG_5F00_OFF.zip

如果将与正常电池不同的值输入有缺陷的电池、那么这种方法没有任何改善、但是、如果从正常电池中提取图像并将其编程到有缺陷的电池中、则在命令窗口中按下 FET_EN 后、CHG 会变为高电平并正常工作。  在这种情况下、我想让您检查 CHG 引脚是否保持低电平。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffery、

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    感谢您的答复。 请检查一下、尽快告诉我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey 您好:

    我们正在处理 e2e 队列、并将尽快回复。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey 您好:  

    您能否检查 IC 上 CHG 引脚上的电压来解决该问题?

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Adrian:

    您能检查 IC 上 CHG 引脚上的电压是否出现问题?

    该电压为 3.656V、电芯电压为 3.902V、但当没有问题时、CHG 引脚的电压为 7.935V。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Adrian:

    请检查上面 CHG 引脚的电压、并让我知道我在首次开机自检时提出的问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    是否有对此的更新? 客户正在等待您的反馈、请告知我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    Adrian 的反馈待处理到现在、因此请提醒 Adrian 这一案例。 必须尽快采取后续行动。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    感谢您的支持。 我会向客户推荐您的评论。

    此致、