This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62933:TPS62933 负电压

Guru**** 2519520 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62933

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1553584/tps62933-tps62933-negative-voltage

部件号:TPS62933


工具/软件:

你好

我可以使用 TPS62933 输入 5V 并输出 –18V。 如果是、我们可以达到的输出电流值是多少?

如果没有、是否有任何导通以 使用 5 至 18V 的电压范围生成–18V?  

您会发现 我的设计附在后。 我们首先使用 SGM DCDC 生成 5V 电压。   

请告诉我们 要改变什么  

BR  

吉尔伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gilbert、

    您可以检查该应用是否不 对反相降压/升压应用使用 TPSM5360x

    即使您可以考虑使用此 IC、因为它已经针对反相降压应用进行了测试结果。

    - Hitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chandwani、感谢您的回复。  

    也感谢您的 螺旋电路。  由于我们需要大约–18V 的输出、因此我们可以仅输入大约 36V –18V = 18V 的最大值。  因此、我们肯定需要一个降压转换器来限制该范围内的输入电压。 但芯片也是一个很好的 建议。

    由于我们已经完成了 A 样例并收到了 PCB 、因此我们尝试先让我们的解决方案开始工作、以便软件部门开始做一些事情。  

    我的问题是、首先要知道我们是否 从 5V 生成–18V 电压。

    我知道我们的设计需要进行校正、例如在 EN 输入引脚上进行校正。 和 PGOOD 的说明列。 但我需要知道、 从原理来看、这是否可以。   

    下一步是查看我们的设计中存在的问题。  

    设计来自我的同事。 我需要给他手,因为他在度假。  

    您是否有一些在反相降压拓扑设计方面的经验可以对其进行分析?

    请让我知道

    BR  

    吉尔伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gilbert

    以下专门用于使用 tps62933 的 IBB 应用手册将帮助您进行所有计算。  

    我可以看到 EN 引脚超过了绝对最大值、对于 IBB、还需要在 i/p 和 o/p 引脚之间连接一个电容器。

    使用具有内部补偿的 TPS6293x 降压转换器创建反相电源(修订版 A)

    - Hitesh