This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3843A:电阻 Ra 和电容器 Ca.的设计材料和工具

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1556052/uc3843a-design-materials-and-tools-for-resistor-ra-and-capacitor-ca

部件号:UC3843A


工具/软件:

大家好!

我的客户认为反激式电路的配置和使用如图 7-1 进行比较。

我想知道如何设计在 COMP(1 引脚)和 FB(2 引脚)之间连接的电阻器 Ra 和电容器 Ca。
此外、您是否有电阻 Ra 和电容器 Ca 的设计材料和工具?
当我将电子负载连接到输出端并增加负载时、FET 的导通占空比在一定量的负载后变得不稳定。
当我将电阻 Ra 从电流 150kΩ 更改为 10kΩ 时、存在改进趋势、因此我想回顾一下外设电路设计。

UCx84xA 电流模式 PWM 控制器数据表(修订版 H)

此致、

柳介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    RA 和 Ca 用于极点补偿、以便在 ESR 零点处引入极点、其中零点频率由以下公式得出:

    补偿器的频率由以下公式给出:

    在这里、只有 Ra 和 Ca 的 RC 积对于设置极点频率很重要。 通过重新排列这两个方程、我们得到以下公式:

    我建议您尝试 按照数据表中的建议将 Ra 更改为 10kΩ、并使用上述公式重新计算 Ca。 数据表建议使用此 Ra 值、因为它避免了  可能由寄生电容主导的较小 Ca 电容值。

    在此电路中、由于 Ra 过大 (150kΩ )、因此 Ca 太小、以至于不能由寄生电容 (0.1nF) 主导。  

    希望这有所帮助。

    谢谢、

    此致、

    Adhvaidh