This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36503-Q1:固定 3V3 的输出错误

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1556723/lmr36503-q1-incorrect-output-of-the-fixed-3v3

器件型号:LMR36503-Q1


工具/软件:

您好:

我们已 在我们的设计中实现了 LMR36503MSC3。

原理图如下:

但是、在 TC54 上施加 28V 时、该元件不会像我们预期的那样输出 3V3 电压。

SW 输出上的电压也不符合预期、似乎元件正在尝试、但无法切换。

以下是从启动过程中复制的示波器副本:

然后、在建立 28V 后:

有什么想法的问题?

谢谢您、

此致

C. Letonnelier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clement:  

    由于使能引脚为低电平、RT 引脚也悬空(器件不会开关)、因此您的器件处于待机/关断状态。 您的实际设计中有很多问题使用此设计计算表来帮助您进行测量和设计。  e2e.ti.com/.../LMR36503E_2D00_Q1_5F00_calc.xlsm

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    “你说什么?

    我们将在 TC54 的引脚 2 上注入 28V 以进行测试。

    RT 接地、因此不悬空。

    此致

    Clement

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clement:  

    我检查您的设计、请确保满足以下条件:  

    C226 是一款 2.2 μ F 的陶瓷电感器、而电感器 L = 10uH。 这样可以确保稳定性。  

    查看您的波形、我不确定我看到的是什么。 请确认以下事项:

    CH1 = Vin?、CH2 = Iout?、CH3 = Vout、电流约为 1V(不是 3.3V)、CH4 = SW?

    开关节点应以 Vout/Vin 的占空比在 Vin 和 GND 之间切换。 我看不到这一点、因此设备可能有问题。

    您是否尝试过将其换掉?

    让我们知道您是否进行了上述设计更改/换用了器件、但仍然存在问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Tony

    我将取代本周度假的 Cl é ment。

    显示

    黄色曲线 (Vin_nom=28V、Vinçmin =10V 且 Vinmax=60V)

    红色曲线(当前 IMAX = 150mA)

    绿色曲线:(Vout=3.3V)

    蓝色曲线(引脚 5)

    我确认开关节点没有开关

    该图在另一板上已经可以正常工作

    我们还没有更改控制器

    另一方面、我还建议在 RT 上引入一个电阻来降低频率、因为在我们的使用条件下、元件会发热过多 (70°C)。 我们考虑将电阻器的输出功率设置为 900kHz 的 fsw

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pascal:  

    是的、我建议您使用 RT 型号。 请注意、您使用的变体不是 RT 版本。 以下是 RT 型号和 MODE/SYNC 型号的器件列表。  

    此外、使用该计算器 e2e.ti.com/.../LMR36503E_2D00_Q1_5F00_calc-_2800_1_2900_.xlsm