This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76907:从 VC1 连接到 VSS 的电容器、而不是 VC0

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1557015/bq76907-cap-connected-from-vc1-to-vss-not-vc0

器件型号:BQ76907


工具/软件:

您好的团队、

我可以看到、在所有基准图像中、VC1 的电容器没有直接连接到 VC0 (C12)。 它 通过电容器直接连接到 VSS、然后通过 VC0 与 VSS 连接另一个电容器。 是否有任何具体原因?

我正在使用这样的配置

有问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jithu:

    我们不建议这样做。 VC1 通过电容器直接连接到 VSS 的原因是、当电池组上存在高电压时、用于提供短路保护。 发生短路时、电池组会快速地下拉至地。 这种突然瞬变通过所有电容器从顶部 VC 耦合到 VC0、这可能会导致 VC0 短时间泵入到接地电平以下。 连接 VC1 电容器的 VSS 有助于避免此问题、因为它将会向下泵送一些、但仍然不足以泵送到接地电位以下。

    此致、

    Rohin Nair