请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:UCC29002工具/软件:
尊敬的先生:
我们致力于并联三个 24V@4A 直流/直流转换器。
我们需要一个低侧负载共享控制器的参考图。 这些模块是非隔离式的、我们计划使用光耦合器来控制它们。
如果您有任何参考图、请分享。 我们已经尝试了一种解决方法、但控制不稳定。
谢谢您、
Seenivasan O
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Seenivasan、
UCC29002 Excel 计算器工具 ( https://www.ti.com/tool/download/SLUC684 ) 在“应用程序配置“表中显示了低侧共享的参考图。
我认为配置 3 适用于您的情况。
请注意、所有配置均通过直接连接控制模块反馈。 我认为不能通过光耦合器轻松实现相同的控制。
这不是说无法实现、但 我预计通过光耦合器对 ADJ 电流反馈进行线性化可能非常复杂且成本高昂、该光耦合器在温度范围内和器件间具有广泛变化的非线性特性。 我没有任何这一概念的参考设计。
此外、请注意、低侧电流检测意味着每个模块的输入接地是不同的单独网络;它们不是模块的公共接地基准。
如果目的是用于公共输入 GND、则 您需要像配置 4 中那样实现高侧电流检测。
此致、
Ulrich