工具/软件:
尊敬的先生:
主题:当电池达到 100%时、OC 安全位自动设置。
我们在 3S7P 电池配置中使用 DMEGC 32E 锂离子电池、并已使用以下参数完成学习周期。
Design Capacity 22400mA
设计能量 24864 CWH
300mA 处的 CHG 和 DSG 电流阈值
在 250mA 处退出电流
500mA 上的充电项收尾电流
成功完成电池学习周期后、我们已 根据要求启用数据存储器中的保护、并开始测试电池。
充电器: 12.6V/5A
在 Data memory > Settings 中启用了保护、请参阅下面的文档和图像
e2e.ti.com/.../Protections-enabled-in-settings.pdf

我们已经研究过 Bq40z50-R3 TRM、但仍然无法解决问题。 我请求您帮助我们找到一个解决方案,当电池电量达到 100%时,不会触发 OC 安全警报 ()/安全状态 (),以及在数据存储器中配置所需的必要设置或参数值。
我将热切地等待你的回应。
谢谢你。