主题中讨论的其他器件:BQ25770G
工具/软件:
尊敬的团队:
我们正在开发一个需要电池为电路板供电的项目。 电池在 8V 至 36V 的宽输入电压范围内运行 、因此我们需要一个 IC、它可以将其降至 5V 稳压 输出、同时还为 3.7V 1500mA h 电池提供电池充电能力。
从本质上讲、我们正在寻找一种 单芯片解决方案、集成了用于输出、电源路径管理和电池充电的降压转换器 。 我们发现的大多数 IC 都需要外部 FET 进行电源路径控制、进而需要额外的降压转换器来调节适配器电压。 BQ2407x 具有这些功能、但输入范围受限。
可用于连接设备 降低宽输入电压、同时提供集成电源路径和电池充电功能 这将是很大的帮助。
感谢您的支持。
此致、
文卡泰什 K J