This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5816:U-Boot 2023 中的白色 LED 闪烁(1 秒亮起/ 1 秒熄灭)

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5816, LP5815

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1555893/lp5816-flash-white-led-1s-on-1s-off-in-u-boot-2023

器件型号:LP5816
主题: LP5815 中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好!

我们目前使用 LP5816 进行 LED 控制。 通过以下配置、我能够实现稳定的白光 LED 行为。  

I2C 设备 0;
I2C 探头;
I2C MW 2c 0x0.1 0x01
I2C MW 2c 0x1.1 0x01
I2C MW 2c 0x17.1 0xFF
I2C MW 2c 0x2.1 0x0F
I2C MW 2c 0xF.1 0x55
I2C MW 2c 0x1B.1 0xFF

我已尝试根据第 7.3.2 和 7.3.3 节配置 DEV_CONFIG2 和 DEV_CONFIG3、但仅实现斜升。

问题:  

1.在 LP5816 中是否可以实现即时闪烁(1 秒时间间隔内的自动开启/关闭)

2.如果 可以实现 1 秒时间间隔内的自动开启/关闭,请将寄存器配置分享给我们进行验证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Avinash

    我们的专家稍后会回复您。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 何贵 、

    由于我们正在计划生产,这需要紧急支持。 如果 LP5816 不支持即时闪烁、我们需要向客户确认当前行为。 否则请修改 LED 设计(即,在生产时非常关键的设计)。

    请尽快等待您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avinash:

    LP5816 不支持即时闪烁、您能分享一下终端设备是什么以及要驱动多少个 LED 吗? LP5815 可以支持即时闪烁。

    BRS、

    Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leon He 、

    U-Boot 级别中的终端用户要求

    1.启动期间 — 白色 LED 1 秒开/ 1 秒关

    2.映像升级期间 — 紫色 LED 1 秒开/ 1 秒关  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avinash:

    LP5815 可满足您的要求。 我们可以移动到电子邮件来讨论这个问题。 以下是我的电子邮件地址: leon-he@ti.com、谢谢!

    BRS、

    Leon