工具/软件:
我有一个 LM25576 反相降压/升压电路。 VIN =+14.5-15.5V。 VOUT =–15V。 IOUT = 1.5V。 该设计是根据 Webench 仿真复制的。
全部 5 个原型板在最大 1.1A 时仅生成–15V 电压。 在 1.5A 下、输出电压约为–12.5V。
您能否提出为了提高输出电流、应该研究或调整哪些元件?
谢谢、
Jason
e2e.ti.com/.../LM25576M_5F00_14_5F00_5V_2D00_15_5F00_5Vto_2D00_15V_5F00_1_5F00_5A.pdf