This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:软关断模式、可连接 PACK 引脚上的长电压

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1554787/bq76942-soft-shutdown-mode-as-long-voltage-on-pack-pin

器件型号:BQ76942


工具/软件:

您好:

我在并联 FET 设计中使用 BQ76942 (SFET = 0)。

当我 将 RST_SHUT 引脚设置为高电平以启动关断时、BQ 保持软关断状态、直到 PACK 引脚上的电压消失。  

软关断常见问题解答中 、仅提及 LD 引脚上的电压。

我可以更改配置以避免这种情况吗? 为什么发生这种情况?

谢谢、
Wolfgang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TS2 引脚的状态是什么? 为了从软关断转换到关断、TS2 引脚也需要为高电平、并且 LD 引脚需要变为低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TS2 悬空 — 它连接到晶体管集电极以从 SHUTDOWN 状态唤醒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的 LD 引脚如何连接?
    如果 LD 引脚遵循 PACK 引脚 下降的逻辑、然后退出软关断、则这是预期的功能。  
    一旦 LD 引脚降至 VWAKEONL 阈值以下并且 TS2 被内部或外部拉至高电平、器件将从软关断转换至关断。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LD 引脚连接在 DSG FET 后面、PACK 引脚连接在 CHG FET 后面 — 并联路径设计。 因此 PACK 引脚和 LD 引脚未连接。
    后面意味着在电池的另一侧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有 PACK / LD 的原理图或波形来帮助澄清问题?  
    听起来在 启动关断后、该器件会保持软关断状态、直到 PACK 电压下降。
    如果 LD 电压在 PACK 下降之前也保持高电平、这将解释它保持软关断的原因。


    您能解释一下这种情况下 LD 引脚发生了什么情况吗?