This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25990:用于 I2C 仿真的 IBIS 模型

Guru**** 2502465 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25990

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1556932/tps25990-ibis-model-for-i2c-simulation

器件型号:TPS25990


工具/软件:

您好:

我们是否有 适用于 TPS25990 的 IBIS 模型?

这一个对我来说不起作用。
e2e.ti.com/.../tps25990.ibs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我们唯一拥有的 IBIS 模型。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何可用于替代的 IBIS 模型具有与 TPS25990 I2C 接口类似的缓冲器行为?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、不是

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avishek。 感谢您的答复。
    但是、IBIS 模型 /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/tps25990.ibs 引脚与数据表不一致。  
    下面左侧的 IBIS 模型显示了引脚 4 (SCL) 和引脚 5 (SDA) 的 I2C 引脚、而数据表显示了引脚 15 (SDA) 和引脚 16 (SCL) 的 I2C 引脚。
    对此有何解释?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS25990 有六 (6) 个 GPIO。 在六个 GPIO 的模型中考虑了任意引脚 1 至 6。 这些不是确切的引脚编号。