请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65220工具/软件:
尊敬的 TI 团队:
我正在过去一周使用 PMIC TPS6522053RHBR 测试控制板。 上周完成了、PMIC 运行正常。 从今天上午开始、PMIC 未开启。 PMIC 未开启的可能原因是什么?
我检查了 3.3V 电源和 PMIC 使能信号 (PGOOD) 都可以从 3.3V 电源正常上电。 10%的控制板中观察到此 PMIC 问题。 对于某些电路板、此问题仍然存在、而在具有下一次上电周期的某些电路板上、PMIC 开始正常工作。
随附了 PMIC 原理图以供参考。