This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:查询 BQ34Z100-G1 电量监测计的 Chemical ID 和学习周期

Guru**** 2514125 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1557597/bq34z100-g1-query-on-chemical-id-and-learning-cycle-for-bq34z100-g1-fuel-gauge

器件型号:BQ34Z100-G1


工具/软件:

您好:

我们正在与配合使用 BQ34Z100-G1 电量监测计 IC 需要澄清有关电池化学 ID 和学习周期过程的信息。

我们有两个电池组(相同的电池化学成分):

  • 电池组 1:2.9Ah

  • 电池组 2:5.2Ah

我们的问题是:

  • 以获得 化学 ID 、仅在其中一个电池组上执行该过程是否足够(因为它们使用相同的电池类型/化学成分)?

  • 或者、我们是否需要针对每个电池组容量分别重复 Chemical ID 和学习循环?

期待您的指导。

谢谢
类似

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核、请附加与项目关联的.log /.gg 文件。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    获取 化学 ID 、仅在其中一个电池组上执行此过程是否足够(因为它们使用相同的电池类型/化学成分)?

    是的

    或者我们是否需要针对每个包装容量分别重复化学 ID 和学习周期?

    此致、

    Diego