This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:有关选择充电器的帮助

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25750, BQ25756, LM51770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1557887/bq25750-help-to-choose-charger

器件型号:BQ25750
主题中讨论的其他器件: BQ25756LM51770

工具/软件:

您好!

我们正在设计医疗设备(生物控制台)、并且正在选择电源 IC。

设备的电源指令包括:

  • 27V 的主电源 (VIN)

  • LiFePO4 25.9V 7 节电池、充电电流为~2A

  • 主电源和电池之间的电源路径

  • 为电池充电

  • 为峰值高达 3A 的 FOC 电机驱动器 (24V 1A) 供电

  • 在~25W 功率下使用 12V、5V 和 3.3V(上行,LCD-TFT,传感器)为系统供电

对于电池充电/电源路径、我已研究 BQ25750、BQ25850 + LM51770 或 BQ25756 + LM51770。

对于 12V、即 TPS54438RQFR。

我的问题是:

  • 我不了解 BQ25750 的升压功能如何定义 24V 输出电压。

  • BQ25756(无电源路径)在主电源和电池之间的切换是否高效?

  • 这些 IC 是否有任何认证?

感谢您的指导。

费尔南多·梅索

谢谢