请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5146-Q1工具/软件:
您好、
对 EN/UVLO 有一些疑问:
1) 如果从外部驱动引脚(不存在电阻驱动器)、电流源将会发生 10uA 的情况、如下所示 
2) 如果代替二极管、如果使用一个兆欧电阻器、10uA 是否会流经电阻器并提供 10V 的压降?
3) 如果 EN/UVLO 引脚由微控制器从外部驱动、它是否会吸收任何电流?
谢谢、
Sandeep