This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:OCP 如何工作?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352, TPS65910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1558278/tps65910-how-does-the-ocp-work

器件型号:TPS65910
《Thread 中讨论的其他器件:AM3352

工具/软件:

您好的团队、

当我尝试将 AM3352 的 VDD_MPU (VDD1) 从 1.1V 更改为 1.26V 时、VDD_MPU 会关闭。

如果 VDD_MPU 检测到过流、是否只会关断 VDD_MPU?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    您如何尝试更改 VDD1 电压? 您是否使用 SmartReflex 控件写入寄存器 0x22 或 0x23?

    TPS65910 在 VDD1 上有电流限制:  

    通常、如果 达到高侧 FET 电流限值、则 HS FET 将关断、LS FET 将导通、直到电流下降。  

    VDD1 关断时、您是否检测到标记了任何中断?

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah-san、

    通过 Smart Reflex 更改 VDD1。

    当电源接通时、输出为 1.1V、但在与 Smart Reflex 通信后、VDD1 关断。

    其他电源是输出电源、因此我想知道 VDD1 是否会在检测到过流时关闭。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kobayashi-San、  

    我明白了。
    是的、如果超过了电流限值、VDD1 可能会在发生过流时关断。  

    您提到它在上电时最初能够输出 1.1V? 在使用 Smart Reflex 进行读/写之前、这是否稳定?  

    您是否能够在无负载的情况下测试此功能?

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah-san、

    在 SmartReflex 之前、输出稳定在 1.1V。

    在 SmartReflex 之后、输出消失。

    当负载被移除时、SmartReflex 变得不可能。

    TPS65910 规范是否意味着当检测到 OCP 时输出会锁存?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Kobayashi-San

    由于美国的国庆节,大多数专家今天都不在办公室。 请预计响应会延迟。 感谢您的耐心!

    此致、

    Ishtiaque