请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25756工具/软件:
您好、
PG、STAT1 LED 亮起、EN 引脚为低电平。充电状态为涓流。当我将电池连接到充电器时、STAT2 LED 亮起。并收到过流错误。 我发现 th 充电电流 (REG0x2F) 上升至–32532mA。 是否需要在充电器和电池之间添加一个二极管。
如果 EN 引脚为高电平、则将充电器连接到电池。PG LED 开始闪烁。
请帮助我分析原因! 谢谢!
此致、
Liwei Zhang