This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:错误的 SOH

Guru**** 2581985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1560381/bq78350-r1-wrong-soh

器件型号:BQ78350-R1


工具/软件:

你好!!

我们使用的电池具有 10s4p 配置。 我们有这个问题,在放电循环后 SOH 从 100 到 81%..

你有什么想法发生了什么?

充电时 SOH 通常是否可以从 81%增加到 100%?

我们配置了电池:  

设置 配置 CEDV Gauging Configuration 0012

电量监测 负载电流阈值 Dsg Current Threshold 50
电量监测 负载电流阈值 CHG 电流阈值 50
电量监测 负载电流阈值 退出当前 100
电量监测 负载电流阈值 Dsg Relax Time 1.
电量监测 负载电流阈值 CHG 弛豫时间 2.
电量监测 器件 Design Capacity mAh 4545.
电量监测 器件 设计容量 CWh 21816
电量监测 器件 设计电压 3600
电量监测 占空比 周期计数百分比 90
电量监测 FD 设置% RSOC Threshold 0
电量监测 FD 清除% RSOC Threshold 5.
电量监测 FC 设置% RSOC Threshold 100
电量监测 FC 清除% RSOC Threshold 95
电量监测 TD 设置% RSOC Threshold 6.
电量监测 TD 清除% RSOC Threshold 8.
电量监测 TC 设置% RSOC Threshold 100
电量监测 TC 清除% RSOC Threshold 95
电量监测 状态 周期计数 0
电量监测 状态 已学习完全充电容量 4600
电量监测 状态 DOD at EDV2 16384

电量监测 CEDV cfg 固定 EDV 0 2600
电量监测 CEDV cfg EDV 0 保持时间 1.
电量监测 CEDV cfg 固定 EDV 1 3000
电量监测 CEDV cfg EDV 1 保持时间 1.
电量监测 CEDV cfg 固定 EDV 2 3200
电量监测 CEDV cfg EDV 2 保持时间 1.
电量监测 CEDV cfg 电池电量低% 4.00
电量监测 CEDV cfg 最小 Δ V 滤波器 10.
电量监测 CEDV cfg FCC 学习 512
电量监测 CEDV cfg FCC 向下学习 512
电量监测 CEDV cfg 学习低温 119
电量监测 CEDV cfg 请求的学习周期计数 0
电量监测 CEDV cfg 过载电流 100
电量监测 CEDV cfg 自放电率 0
电量监测 CEDV cfg 电子负载 0
电量监测 CEDV cfg 接近满 4500
电量监测 CEDV cfg 保留容量 55
电量监测 CEDV cfg RemCap 初始百分比 100
更新 SOH 的最小电流值是多少? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核、同时请附加与项目关联的.gg/.log。

    谢谢您、
    Alan