This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:PSFB 并联运行

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, UCC29002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1560239/ucc28950-psfb-parallel-operation

零件号:UCC28950
主题: UCC29002 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我正在将 IC UCC28950 用于 3kW 充电器、380V、8A 输出、输入来自交错式 PFC 230V AC 至 400V DC

现在要求将两个或转换器并联运行连接。

如何实现这一点、需要进行哪些更改才能实现这一点

谢谢  

Venkatesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    您可以使用 UCC29002 负载共享控制器。  以下链接将带您到此控制器的产品页面、您将在其中找到可帮助您进行设计的数据表和工具。

    https://www.ti.com/product/UCC29002

     

    如果您需要有关此器件的任何帮助、请在主题标题中重新发布具有 UCC29002 的 e2e。  因此、合适的应用工程师可以帮助您解决可能遇到的任何问题。

     

    此致、