This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM70880:LM70880 采用并联方式工作

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM70880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1560178/lm70880-lm70880-works-in-parallel

器件型号:LM70880


工具/软件:

您好团队

客户希望并联使用两个 LM70880。

输入为 37-57、输出为 20V&3.5A。

我找不到展示 LM70880 如何并联工作的材料。 您能分享此场景的建议原理图设计吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry:

    为什么要在这里并联两个 LM70880? 单个器件即可轻松支持这一要求。  

    此外、 有关器件如何并行工作的更多信息、请参阅数据表中的第 7.3.15 节“单输出双相工作“。  

    谢谢、

    此致、

    Taru