This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF3450:REF3450

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: REF3450, REF34-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1561223/ref3450-ref3450

器件型号:REF3450
主题中讨论的其他器件: REF34-Q1

工具/软件:

我在汽车应用中使用 REF3450。  我想问输入电压是否低于 5V、输出电压会发生什么情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abba:

    REF34-Q1 相对于消耗的负载电流具有压降电压。 在其最高处、压降电压为 500mV。 在电压低于所需基准电压+压降= 5V + 0.5V = 5.5V 时、输出电压将在输入电压为输入电压减去压降电压时下降。

    谢谢、
    Joshua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否意味着如果输入电压为 4V、输出电压将约为 3.5V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abba:

    是的、您的示例是正确的。

    谢谢、
    Joshua