This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1689:TPS1689:最小输出电容

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1689

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1546253/tps1689-tps1689-minimum-output-capacitance

器件型号:TPS1689


工具/软件:

它可能关心的对象、

数据表在第 5.3 节中列出了 C 部分的最小值。在 10uF 中、但是否可以使用更少的电容器? 在某些应用中、必须尽可能减小输出电容以实现热插拔。 是否可以使用 1.0 μ F 的最小输出电容?

提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是。 没关系。

    此致  

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal:

    您可以更新数据表吗? ECB/热插拔控制器的最小输出电容是否出于技术原因? 如果没有、数据表能否更新?

    我们需要更新此内容、因为此限制限制限制了此部件 在我们的 应用程序中的使用。 我们想将其用于输出电容最小值为 1.0 μ F 的应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CNH:

    器件工作不需要输出电容、也不是 EC 表的一部分。 这是一个建议,而不是一个保证,所以你也应该考虑它像这样。  

    在考虑了大量的应用后、我们通常将 10uF 作为一个数字。 输出电容可防止 VOUT -ve 压降。 因此、电容越高、VOUT -ve 越小。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal:

    所以数据表将会更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal:

    所以数据表将会更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不需要像我之前阐明的那样更新数据表。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal:

    如果支持文档未更新、则无法在项目中使用该零件。 如果您无法更新数据表、能否提供正式声明?

    谢谢您、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    请让我检查一下、然后尽快回来。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    在进一步检查设计时、我们的设计人员建议该器件的输出端最小 10 μ F、用于限制瞬态事件期间输出端的压摆率。 请根据当前数据表遵循、以避免对器件造成任何风险。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal:

    负载的瞬态特性应由系统设计人员决定。 我认为 TPS1689 的压摆率是可调的。 因此、为什么甚至会有最小电容限值?  这是为什么?

    如果此 10uF 建议是限制 TPS1689 压摆率、则可能必须在设计中设计该元件、其体积为每年 50k。 但是、如果 TPS1689 无法在最小 10uF 下工作、则无法在设计中工作。

    谢谢您、

    CNH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    抱歉。 但我并没有这样做。 我不讨论电子保险丝导通期间的 VOUT 压摆率。

    在电流突然切断时输出端短路等事件期间、VOUT 可能会超出 VOUT 引脚的绝对最大额定值、并可能导致器件损坏。  

    输出端的陶瓷电容器有助于降低 VOUT 下降的压摆率、从而减少-ve。 因此,我们建议输出端的电容最小为 10uFcap 以限制 VOUT ,- ve 电压在诸如输出短路、过流等事件中的电压。

    以下链接提供了关于第 21 页的更多详细信息。  

    模拟设计期刊 — 2025 年第 1 期

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kunal:

    期刊中的注释是否考虑了肖特基二极管? 当我阅读杂志时、它说测量结果不包括电容和肖特基二极管。 肖特基二极管的速度非常快、这不意味着需要非常小的输出电容吗?

    CNH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CNH:

    您能否分享笔记的屏幕截图?

    诚然、如果输出端有肖特基二极管、则需要减少输出端的电容来防止 VOUT 变为 ve。

    此致

    Kunal Goel