This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54A24:损坏的器件 — 引脚 20 以下的封装中烧毁的孔

Guru**** 2535420 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54A24

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1561163/tps54a24-damaged-parts---hole-burned-in-package-below-pin-20

器件型号:TPS54A24


工具/软件:

您好、我在 PCB 设计中遇到了 TPS54A24、该设计在多个 PCB 上会以相同的方式发生故障。  封装顶部有一个小孔(直径~1mm)、靠近引脚 20。

此类故障的典型原因是什么?  是过流吗?  输入端是否过压?  EN 引脚上是否存在过压?

输入电压为 15V、低于绝对最大输入电压 (19V)。  但是、提供 15V 电压的电源不稳定、输出电压可能会在短时间内漂移更高。

此外、EN 引脚连接到 VIN (15V)、但我注意到该引脚的绝对最大额定值仅为 6.5V。  这是否会导致上述故障?

谢谢您、
Owen  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是损坏的 IC 的照片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Owen、我认为您可能调试了该问题。  这可能与 EN 引脚损坏有关、且肯定需要修复。 如果 VIN 不稳定、它也可能与内部 FET 相关 — VIN 和 SW 上的任何过压(振铃+较高的直流电压)也会导致 FET 损坏。 如果您愿意、我可以查看您的原理图和布局是否正确。

    谢谢、
    ADM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Amod。  在进行更多的故障排除之后、我想我同意大家的看法、即这是 EN 引脚。  我设法切断了 PCB 上的布线(因为它有内部上拉电阻器)、一切似乎都正常工作。  再次感谢!