This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM706A0-Q1:瞬态调节值超出 5%

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM706A0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1557715/lm706a0-q1-transient-regulation-out-of-5

器件型号:LM706A0-Q1
主题中讨论的其他器件:LM706A0

工具/软件:

大家好!

我使用 LM706A0 EVM 板测试 48Vin/3.3Vout@最大 10A 条件、并查看超出 5%的瞬态调节。

瞬态条件为 4A 至 10A、2.5A/us、使用差分探头测量 Vout。

FS:300Hz、最大输出电压:3.532V(偏差 6.08%)、规格:3.496V

FS:10kHz、最小输出电压:2.852V(偏差 14%)、规格:3.163V

我应该修改补偿电路吗?

当前 Rcomp 为 3.24K、Ccomp 为 10nF、CHF 为 150pF。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我建议采取以下步骤:

    1. 您能否填写快速入门计算器并查看包含所选元件的 PM?
    2. 您能否请检查是否满足下面提到的输出电容器条件

    谢谢、

    Pramik Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pramanik Patel:

    抱歉、我不知道如何向您发送 PM、所以我只是将快速入门信息上传到论坛。

    我遵循默认 EVM 设计、仅通过跳线更改 FPWM 模式。

    您能帮我确认以下设计满足瞬态 5%的要求吗、谢谢。

    BTW、我尝试在 Cout 中添加聚合物电容器 270 μ F、但 瞬态 仍超出 5%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请给我一些时间,我会很快回来给你。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    当您施加负载阶跃输出从 3.532 变为 3.496 的值(仅为 1%)时、对、这低于您所需的过冲规格。

    FS: 300Hz、最大输出电压:3.532V(偏差 6.08%)、规范:3.496V

    如果我错了、请纠正我。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Pramanik Patel:

    我们的平均输出电压: 3.3296V,测量最大输出电压: 3.532V,最大输出电压规格: 3.496V.

    因此、偏差 6.08%可通过以下公式计算。

    (3.532V-3.3296V)/3.3296V=6.08%

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我明白了。 您能否确认输出电容的额定值是多少? 应用直流时、电容往往会降额、因此标记值可能为 270 μ F、但实际上您可能不会获得 270 μ F(但电容值小于该值)。  

    谢谢、

    Pramik Patel