This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R2:RSOC 中断不能解除

Guru**** 2503285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1561057/bq27z561-r2-rsoc-interrupts

器件型号:BQ27Z561-R2


工具/软件:

我想在剩余电量SOC为1 时启用RSOC μ s 中断、于是我们将SOC Δ、当放电至1 99 时、也确实触发了中断、、设为 由0V转为1.8V输出、旗标【IC INT pin 甚至更高、SOCDELTA 仍为1.8V输出、旗标【】转为1、可是我再去充电、电量充至10 INT pin】仍为1、不会清除为0、只有手动将IC复位、才能将解除中断。最后、我们只能禁用RSOC SOC Delta(将SOC Delta的值设为0)。Interrupts
但是、我在验证过压、欠压、过温引发的中断、只须要到解除中断的值之后、是可以解除中断的、(INT pin  转为0V、输出旗标SOC Delta】转为0的)
想问RSOC Interrupts解除中断的条件是什么。μ s
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核、请附加与项目关联的.log /.gg 文件。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    有关中断功能、建议参考器件的技术参考手册。  

    此致、  

    Jonny。