This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:请帮我解决这个问题

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1560283/bq24610-please-help-me-to-out-this

部件号:BQ24610


工具/软件:

您好、Texas Instruments 支持团队、

我已经使用设计了一个 UPS 电路 BQ24610 IC。 越高 19V/4.7A

  • 在电池端子处(未连接电池)、我在周围进行测量 12 伏 、这似乎是正确的。

  • 但是、当我连接电池时、电池端子上的电压会下降到约 0.8V 、且电池不能充电。

  • 系统输出 保持与输入相同 ( 19 )。

您能否指导我如何导致此问题?如何解决?

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kamlesh:

    感谢您发送编修。 这是美国在星期一度假。 团队成员将研究此问题、明天再联系您。  

    当电池端子降至 0.8V 时、STAT1 和 STAT2 的输出是什么? 您能否发送示波器捕获?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TI 支持团队:

    我之前解决了 BQ24610 充电电路中的 0.8V 问题。 起初、我认为这是一个问题、但后来我意识到只有在我移除电池并测量端子时才会出现~0.8V 的行为。 这似乎是一个正常功能(无电池=无端子电压)。之后、我连接了一个 3 节锂离子电池组(≈10.2V)。 但是、电池未正常充电。

    • 在~10.2V 时、电池根本未充电。

    • 为了检查行为、我特意将电池放电至~9.82V

    • 连接到充电器后、电压略微增加至~9.88V

    • 但随后它会长时间卡在 9.88V、从而无法继续充电。

    • 我还测量了  VFB 引脚  电压:它在周围  1.630V  此时充电停止在 9.88V

    您能否帮助我确定电池充电时间超过此时间的原因? 有关可能原因(检测电阻,VFB 设置,充电启用条件或保护触发)的任何指导都会非常有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kamesh、

    STAT1 和 STAT2 的输出是什么? 您能否发送示波器捕获?

    此致、

    基督教