This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z620:有关 BQ28Z620 的问题

Guru**** 2510035 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1559306/bq28z620-question-about-bq28z620

器件型号:BQ28Z620


工具/软件:

您好:

项目情况:客户电池电量计项目

问题:BQ28Z620 电表的内置 HMAC-SHA1 算法与网站上的 HMAC-SHA1 算法如何匹配?

说明:我们发现、BQ28Z620 电池电表的内置 HMAC-SHA1 转换结果与网站和标准 HMAC-SHA1 上的结果不同。 例如、如果密钥为“aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"且“且要加密的内容为“aaaaaaaaaaaaaaaaaaa",“,BQ28Z620、BQ28Z620 计算 www.jyshare.com/.../ 出“8962469575dc1828fdc7db4918391839d20e211f5",“,而、而网站计算出的结果为“8962424675dc714675d6162275f2162162f6152",“,为什么、为什么计算结果与预期的结果相同?


寄存器操作步骤:

1.将密钥转换为十六进制、如“0x61、0x61、0x61、0x61、 0x61、0x61、0x61、0x61、0x61、 0x61、0x61、0x61、0x61、0x61、 0x61、0x61、0x61

2.要加密的内容转换为十六进制格式为“0x61、0x61、0x61、0x61、 0x61、0x61、0x61、0x61、0x61、 0x61、0x61、0x61、0x61、0x61、 0x61、0x61、0x61、0x61、0x61、 0x61、0x61“

3. 0x3e 寄存器写入“0x37、0x00、0x61、0x61、0x61、 0x61、0x61、0x61、0x61、0x61、 0x61、0x61、0x61、0x61、0x61、 0x61、0x61、0x61、0x61、0x61

4.将 checksun=0xB8 写入 0x60

5.从 0x14 写入 0x61

6. 0x3F 寄存器写入'0x00、0x61、0x61、0x61、0x61、 0x61、0x61、0x61、0x61、0x61、 0x61、0x61、0x61、0x61、0x61、 0x61、0x61、0x61、0x61、0x61、 0x61、0x61、0x61、0x6B '

7.等待 300ms 读取 0x4D 寄存器

疑问:

1.寄存器操作步骤中是否有错误? 请详细说明值前后反转的区域以及按位反转

2.为什么 BQ28Z620 计算出的结果与网站上的结果不同,以及如何通过计算使结果相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。 在此期间、请附上您的.gg/.log 文件。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我感到困惑;这些似乎是一样的。  

    8962469575dc1828fdc7db491839d20e211f5.

    8962469575dc1828fdc7db491839d20e211f5.

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查为什么主机计算结果与测量仪表不同? 如果操作步骤有任何错误、谢谢。  BQ28Z620 计算出“8962469575dc1828fdc7db491839d20e211f5",“,而、而网站计算出“ www.jyshare.com/.../ 计算结果为“ 095f2d615a70516390061d17616b3ef242b56902 “、预期结果相同、为什么有差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否遵循了 TRM 第 11.4 节中的所有步骤?

    此致、

    Diego