请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC33420-Q1主题中讨论的其他器件: UCC33420
工具/软件:
大家好:
目前、我们在为 UCC33420-Q1 采购时遇到了困难。 该组件对于我们的设计至关重要、如果没有它、我们将无法开始进行 IEC 61010-1 和 IEC 60601-1 合规性测试。
根据多家分销商的数据、供货情况在最初几个月内一直被推迟、但发货日期仍然会持续下滑。
是否有人更新了有关此 IC 可用性的信息? 是否存在生产延误的风险、或者在此期间是否有其他途径需要我们考虑?
提前感谢您的任何见解!