This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:对选择正激式拓扑的 IC 有疑问

Guru**** 2609775 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, UCC2897A, UCC2894

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1545473/ucc2897a-doubt-regarding-selection-of-ic-for-forward-topology

器件型号:UCC2897A
主题中讨论的其他器件:UCC28180UCC2894

工具/软件:

对于我的 110W/18V 项目、我想使用此  UCC2897A IC。 PFC 之后、我将加载 PWM、因此我想知道是否可以将此 IC 用于我的设计、我的 PFC IC 为 UCC28180、其输出约为 390vdc、我使用正向拓扑、因此 请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们通常建议将 UCC2894 用于有源钳位正激式转换器、用于大约 400V 直流输入、尽管 UCC2897A 可以使用、但可能没有用于维持>400Vdc 的 P 沟道、并且在使用 N 沟道 MOSFET 进行钳位时、您需要使 AUX 信号反转。 但 UCC2894 用于 N 沟道钳位、因此最好使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我想知道 TI 的计算器是 Ic ucc2894、因为我只能 找到 ucc2897。 如果有、请您与我们分享此链接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们没有 UCC2894 的计算器。 您可以使用 UCC2897A 计算器对 UCC2894 进行相同的核心设计。 完成设计后、您可以将设计发送给我进行审核。 您还可以根据 UCC2894 数据表进行检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 先生、我找到了一个 IC UCC2894 的参考设计、其中输出为 24V/7A 没问题、对于我的设计、 我需要 24V/4.6A、因此只有几个值发生变化、例如检测电阻和所有。根据数据表、我计算出检测电阻的值约为 5mOHM、但他们选择了 2mOHM、为了确认我已与功率级设计人员验证、其也显示 5mOHM、我只是希望知道该值。 我是  www.ti.com/.../slur863a.pdf 文件的附件、供您参考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    你说什么? 一个可能的原因是有助于减少导致关断的尖峰。 另一个原因是容忍 IC、变压器和输出电感器的参数变化。 您可以从 0.5 欧姆或 0.2 欧姆开始、并在进行基准调试时恢复稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 先生、还有一个疑问、我的设计输入为 380V、输出为 24V/4.6A。 我找到了参考设计 PMP7931。  它还使用具有 380V 输入 24V/7A 输出正常的同一 IC。 使用的变压器匝数比为 5:1、但当我使用 TI 的 Power Designer 工具时、建议我使用 7:1 的比率、我的设计先生应该考虑这一比率。 为了供您参考、我附上了照片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我认为该参考设计基于工作台调试、然后根据测试结果调整为该匝数比。 此外、您可以尝试更改设计电流以填充 7A 电流来查看任何差异。 但无论 5:1 是什么结果都是经过测试的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢先生。 在 ucc2894 参考设计 PMP7931 变压器 T2 中、它用于复位功能或用于任何其他目的、请告知 sir.e2e.ti.com/.../ucc2894-pwm-_2800_1_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    T2 是一款脉冲变压器、有助于驱动位于高侧的高侧 MOSFET Q1、因此需要使用 T2 进行电平转换以进行驱动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:关于为上述项目设计变压器的问题、  

     正激式转换器设计、 具有以下占空比值:

    • 最坏情况下 Dmax = 0.33

    • 控制器设置 Dmax = 0.51

    在计算变压器伏秒积 (V-t) 和初级电感 (LP) 时、我应该将哪个占空比用作 Dmax(最坏情况或受控制器限制的值) ? 我将变压器的计算部分从 https:/www.scribd.com/document/630575587/12-Steps-for-Designing-SMPS-Transformers 获取

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    建议在变压器 (V x t) 设计中使用 Vin (max) x Dmax x tsw。

    TSW 和 Dmax 基于数据表公式 2、3、4 和 5。

    这样可以在不发生变压器饱和的情况下覆盖所有可能的操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SIR 实际上使用的 RTON 和 RTOFF 引脚 UCC2894 我将 DMAX 设置为 0.51. ,但在我的设计  最坏的情况 是 VDC (min)=360V 在此电压下、DMAX 达到 0.34 系统。 对于我的标称条件、在此条件下为 VDC (NOM)=390V、我的 Dmax 为 0.31 OK、因此我的疑问是要进行计算  
    V-T=(1*10^6/100KHz)*DMAX*VDC (min)、 我应该考虑这里的 dmax=0.34 还是 0.51?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这些是稳定状态的。 您需要估算瞬态时间、并根据您的瞬态响应、占空比可能大于 0.34、但由于 TON 设置、因此不会达到大于 0.51。 如果您可以估算瞬态产生的占空比、则可以使用。 否则、可以使用 0.51 个数字、因此应留有余量来设计变压器。 这取决于您如何操作。 我们的建议适用于最坏的情况。