This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730:原理图检查

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25730, TUSB542, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1560583/tps25730-schematic-check

器件型号:TPS25730
Thread 中讨论的其他器件: TUSB542TPS25751

工具/软件:

你(们)好

您可以帮助查看下面的 TPS25730 +TUSB542 原理图、是否需要进行调整

Type C 需要具有 PD 功能(功率为 30W)、Type C 也需要 USB 功能。

谢谢

e2e.ti.com/.../TYPEC.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth、  

    感谢您联系我们!

    我将查看 TPS25730、并在一周结束时提供反馈信息供您参考。  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Aya

    请您帮助确认我们仍然关注此案例

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth、  

    请参阅所附原理图检查清单中的注释。  

    此外、TPS25730 适用于桶形插孔替代应用(即仅电源)。 TPS25730 不支持 USB 数据(请求消息中的 USB 通信位设置为 0)、这可能会导致兼容性问题。 我建议将 TPS25751 用于您的用例。  

    如果您有其他问题/疑虑、请告知我。  

    此致、  

    Aya Khedr  

    e2e.ti.com/.../TPS25730D_5F00_Schematic_5F00_Review_5F00_Gareth.xlsx