Other Parts Discussed in Thread: TPS92640
工具/软件:
尊敬的 TI 支持部门:
是否可以为 TPS92640 提供比实际高侧开关电压低的输入电压、以减少内部 VCC LDO 中的损耗?
例如、将 12V 作为 VIN、将 48V 用于高侧开关电源?

根据我们对数据表的解释、只要我们仔细使用一些公式、将 Vout/Vled 通过 D 返回到 VIN(主要用于确定 Ron/Con)、这应该是可能的。
我们已经在我们较旧的 TPS92640 原型板上尝试了此配置、似乎可以正常工作。 (VIN = 12V、VHS = 48V、Vout = 16V、Iout = 10A)
在这种配置下、TPS92640 长时间运行是否存在任何问题?
谨致问候| Simon