This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-DEVICE-FW:无法激活充电或放电 FET

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ76940, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1561806/bq78350-device-fw-unable-to-activate-charge-or-dischage-fets

器件型号:BQ78350-DEVICE-FW
主题中讨论的其他器件:BQ76940BQ78350、BQSTUDIO

工具/软件:

您好:

我正在根据 BQ78350 的参考设计使用 BQ76940 和 BQ76200PWR 调试一个新的 BMS、唯一明显的例外是我有一个单独的充电和放电总线。

要激活任一 FET、我要使用 BQStudio 在 Advanced Comm.、SMB  ManufacturerAccess () 0x001F CHG FET/ManufacturerAccess () 0x0020 DSG FET 下发送命令。 命令返回成功状态、  ManufacturingStatus ()[FET_EN、CHG_TEST]= 0、0/ManufacturingStatus ()[FET_EN、DSG_TEST]= 0、0 是发送命令之前的确认状态、但 DSG_TEST/CHG_TEST 设置为高电平、而 DSG/CHG 保持低电平。 根据我对命令的理解、根据技术参考 手动、该命令还应将 DSG/CHG 位设置为高电平、我看不到提到的任何其他情况会阻止该行为。 我应该确认什么状态、否则此处缺少什么状态?

-拉里