This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28251:选择正确的拓扑和直流/直流转换器的 IC

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28251, LM25037

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1558397/ucc28251-selection-of-correct-topology-and-ic-for-dc-dc-converter

器件型号:UCC28251
主题: LM25037 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好团队:

我计划将 UCC28251 用于 我们的应用、并具有以下要求:

拓扑:全桥(硬开关)

输入:660V(固定)

输出:54V

输出功率:50W 至 400W  

隔离:是 3kV

效率>90%

MOSFET 散热器:可以。

为了支持更高的电压、我们使用具有  UCC28251 的 TI 隔离式栅极驱动器

1。在我们最终确定 IC 之前、您是否建议任何输入。

尤其是因为 高压输入存在任何 IC 限制以及硬开关的影响。  

2.设计的任何参考。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1.  

    您是将其用于电压模式控制还是电流模式控制?

    2.

    我们没有适用于高电压的参考设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.我们正在规划电流模式控制,以实现更好的响应。 我们愿意提供建议。

    2.是否仍可以根据我的要求,将 UCC28251 用于高电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    可以将此器件用于此功率和电压。 但我们没有此类规格的参考设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    我很困惑、在 UCC28251 和 LM25037 之间进行选择。

    我看到的唯一区别是 SR、您看到了其他任何主要区别吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    UCC28251 可以在次级侧进行控制、并具有预偏置输出功率导通功能。

    LM25037 没有这些器件。