工具/软件:
您好、
我在使用 LM25116 降压转换器设计时遇到问题。我的 PCB 上有两个 LM25116 IC。 它们都需要能够处理 25V - 33V2 的输入范围。 其中一种具有 24V 的输出电压、开关频率为 1MHz、另一种具有 5V4 的输出电压、工作频率为 500kHz。 它们的两个 VCCS 均由另一个输出电压为 12V 的小型降压转换器 LMZM23600SILT 供电。 24V LM25116 似乎根本没有调节电压。 反馈引脚上的电压随着输入电压的变化而变化。 所有焊点看起来都很好、但无论输入电压如何、占空比都保持在 70%。 然而、在几乎相同的设计下、5V4 稳压器似乎不会出现此问题。 但是、一旦输入电压约为 8V、就会出现巨大的栅极振铃问题。 我附上了下面的原理图。 此外、我想进一步私下讨论这个问题。 我附上了下面的原理图。