请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:UC3842工具/软件:
当使用 UC3842 IC 设计输入范围为 200V 至 1000V 和 24V 输出的反激式转换器时
是否宜使用 280k Ω 启动电阻器?
根据数据表、最大启动电流为 1mA。
在输入电压 200V 的低端时、流经电阻器的电流似乎接近该最大值。
还可以吗?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.