请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LP5524工具/软件:
您好、我从之前的帖子中了解到、4 个输出可以连接在一起以获得 100mA 转 TFT 背光(2 引脚连接器)。 在这种情况下、ENA 和 ENB 可以短接在一起并由单个 PWM 控制吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、我从之前的帖子中了解到、4 个输出可以连接在一起以获得 100mA 转 TFT 背光(2 引脚连接器)。 在这种情况下、ENA 和 ENB 可以短接在一起并由单个 PWM 控制吗?