This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS631000:查询 WEBENCH(TPS631000)中 TPS631010 的波特图仿真

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS631000, TPS631010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564725/tps631000-inquiry-about-bode-plot-simulation-for-tps631010-in-webench-tps631000

器件型号:TPS631000
Thread 中讨论的其他器件: TPS631010

工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我目前正在评估用于电源设计的 TPS631000。 但是、由于 WEBENCHRegistered不支持它、

我正在使用 TPS631010 作为通过波特图检查稳定性(相位裕度和增益裕度)的替代方案。

在 WEBENCH 中尝试对设计进行仿真时、收到以下消息:
“本设计未启用仿真“、我无法访问波特图。

请你就以下几点提供指导:

WEBENCH 中的波特图仿真是否支持 TPS631010?
如果支持、在什么设计条件下可以启用仿真?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chie、

    TPS631010 Webench 中未集成仿真模型。

    对于 TPS631000 PSpice 模型、我认为只有瞬态模型可用。

    因此、我建议通过时域中的线路/负载转换估算环路稳定性。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我现在明白了。