This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61158:申请 ESD 二极管额定建议–TPS61158DRVR Frontlight Lines

Guru**** 2632375 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1562483/tps61158-request-for-esd-diode-rating-recommendation-tps61158drvr-frontlight-lines

器件型号:TPS61158


工具/软件:

我们观察到了 FRONTLIGHT_CATHODE 线路当前缺少 ESD 保护、而 FRONTLIGHT_ANODE 线路包括 1µF 电容器、我们认为两端都需要额外的 ESD 保护。

请您推荐合适的 ESD 二极管等级 对于阳极和阴极线、考虑使用的前灯驱动器 IC TPS61158DRVR

我们希望获得以下方面的指导:

  • 推荐 工作电压和钳位电压

  • 单向与双向 偏好的二极管

  • 要考虑的任何特定器件型号或外形尺寸限制

期待您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    为了更好地理解、您是否有简化的电路原理图? 您是指 TPS61158 FB 引脚上的 ESD 保护吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否回顾一下重点介绍的位置、并为该区域推荐合适的 ESD 保护元件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    C269 是否靠近 VOUT 引脚? 放电到靠近 FB 引脚的位置?  这两个组件已经可以用作 ESD 保护器件、以吸收或抑制 ESD 能量。  

    您可以在 VOUT 上添加 1pcs 1uF 50V 电解电容器、使用 0805 或更大尺寸的 R254

    FB 引脚和 VOUT 引脚还具有内部 ESD 保护(采用 2kV HBM 和 500V CDM)。